请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我尝试使用 TI SysConfig 将 GPIO 引脚84和85配置为 SCIA_TX 和 SCIA_RX、而不是使用示例代码 scia_ex1_echoback 中的 GPIO 29和28。
问题是它可以与 GPIO 引脚29和28一起使用、但不能与任何其他具有 SCIA 功能的 GPIO 引脚一起使用。
谢谢你
Atul