This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:如何将 CMAC 标签包含到 Bin 文件?

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444049/launchxl-f28p65x-how-to-includes-cmac-tag-to-bin-files

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

他们指的是 boot_ex1_cpu1_secure_flash_CPU1示例、最近我们发现十六进制文件可以使用 CMAC 标签、但 Bin 文件不能使用 CMAC 标签。 如何  在 生成 Bin 文件期间添加 CMAC 标志?

1.使用 CMAC 标签生成的十六进制文件。

2. 生成的 bin 文件没有 CMAC 标签。 我们没有从 Bin 文件中找到任何 CMAC 标签、您能否帮助我们调查此问题、或者如何将 CMAC 标签包含到 bin 文件?  

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628106/ccs-tms320f28377s-filling-0xff-instead-of-0x00-while-creating-binary-file

"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd2000.exe "${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000.exe "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe

e2e.ti.com/.../boot_5F00_ex1_5F00_cpu1_5F00_secure_5F00_flash_5F00_cpu1.bin

e2e.ti.com/.../boot_5F00_ex1_5F00_cpu1_5F00_secure_5F00_flash_5F00_cpu1.hex

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工具链的设计方式是通过.out 自动生成 bin 文件、并且由于.out 没有以身份验证标签开头的身份验证标签、因此该文件不包含该身份验证文件。  

    希望此回复可以解决您的问题。

    谢谢、此致

    Pramod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    如何  自动包含 CMAC Tag TO OUT 文件或 BIN 文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    正如我之前提到的、工具链目前支持嵌入.out 中的标签、因为内容本身是从.out 中读取的、根据编译器选项中的 CMAC 标志进行身份验证并作为十六进制文件的一部分嵌入。  

    谢谢、此致

    Pramod