This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:正弦滤波器相位响应

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437769/tms320f28384d-sinc-filter-phase-response

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

您好!

您是否有关于不同 sinc 滤波器配置的相位响应的信息?

应用手册 sbaa094提供了下图、其中显示了 FS = 10MHz、OSR = 16时 SINC3滤波器的增益响应。

同样、技术参考 spruii0f (在 SDFM 第28节中)以下图显示不同 sinc 滤波器的增益响应。

但以上两个文档都不会提供有关 sinc 滤波器的相位响应的任何信息。

我从 sbaa094中获得了正弦滤波器的传递函数。

然后、通过应用替代 z = e^jw (其中 w = 2pi*f/fs)、然后求解幅度和角度、我得到了以下波特图。 增益与上述应用手册 sbaa094中的第一个示例完全匹配。 但我想知道我是否正确评估了相位。

滤波器的第一个陷波是在 FS/OSR = 10MHz / 16 = 625kHz 时。

在波特图中、我将增益和相移标记为比第一个陷波低十倍频(即62.5kHz)。 该频率下的相位约为-50度。

该相位响应是否正确? 您可以分享哪些资源来展示不同 sinc 滤波器配置的相位响应(或如何计算)?

谢谢!

Fearghal Kineavy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fearghal:

    感谢您的耐心。

    您计算相位和增益的方式是正确的。

    很遗憾、我无法与您分享太多资源。 我所拥有的是你可以在谷歌上找到的一个。

    平地机、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    好的、感谢您的确认。

    此致、

    Fearghal