This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2808-SM320F2808PZMEP:EP 处理器上的闪存故障

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448244/sm320f2808-ep-flash-failures-on-sm320f2808pzmep-processors

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

一个使用 SM320F2808PZMEP 处理器的产品、我们在其中使用 JTAG 编程器对其进行闪存。  这已经很好的工作多年,但最近我们得到了很多编程错误(见随附的截图)。

更换处理器似乎可以解决问题、但我并不一定认为处理器实际上是坏的。  我附上了一张显示批次代码的器件的照片。

在芯片上进行焊接的效果也不错。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您使用什么程序来刷写器件、这看起来与 Uniflash/CCS 不同。

    谢谢。此致、

    Charles