This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448606/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他零件: 鳄鱼

工具与软件:

我目前在 tms320f280025c BLDC FOC 中工作。

在这里、我将 PWM 频率保持为16kHz、这样我就可以检测到 PWM 波形中过多的噪声。

降低噪声的可能方法是什么?

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接了 PWM 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    您可以尝试提高 PWM 频率20kHz、检查探头接地夹是否未被夹套下面的螺纹线悬挂、短接鳄鱼夹上的轻微拉拔、或者将导线夹扣在探头夹后面时、通常会发现夹套下面大部分断了的导线。 实际上、正弦波形并未出现如此失真、阶跃应在20kHz 调制时表现得更严格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能不是 PWM 输出上的真正噪声。 您可以尝试调整示波器探头的接地连接。