This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:针对 BOOSTXL-3PhGanInv 使用 LaunchXL-F28069M 调整 MotorWare 项目实验室

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, TIDA-00913, BOOSTXL-3PHGANINV, LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE, LAUNCHXL-F28027F, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448093/launchxl-f28069m-adapting-motorware-project-labs-for-boostxl-3phganinv-with-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TIDA-00909TIDA-00913BOOSTXL-3PHGANINV、、 MOTORWARE、LAUNCHXL-F28027FDRV8301

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我将 LaunchXL-F28069M 与 BOOSTXL-3PhGanInv 一起使用。 按照 TIDA-00909、TIDA-00913和 BOOSTXL-3PhGanInv 文档中提供的说明、我只能测试 MotorWare 实验中的实验2a。

我想知道是否也可以测试其他实验。 是否可以调整不同的实验以使用 LaunchXL-F28069M 或 LaunchXL-F28027F?

提前感谢您的支持、我期待您的热情响应。

此致、
Marco Lasagni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="466353" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448093/launchxl-f28069m-adapting-motorware-project-labs-for-boostxl-3phganinv-with-launchxl-f28069m 我想知道是否可以同时测试其他实验。 是否可以调整不同的实验以用于 LaunchXL-F28069M 或者 LaunchXL-F28027F?[/QUOT]

    有。 您需要根据所使用的硬件更改器件配置代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    为了更好地理解、我应该从为 DRV8301和 F28069M 设计的实验室项目开始、遵循上面提到的 TIDA 中指示的类似过程、修改 HAL 和"main"?

    或者、对于与 F28069M 或 F28027F 兼容的 BOOSTXL-3PhGaNInv、是否存在除2a 之外的任何实验?

    谢谢你。
    此致、
    Marco Lasagni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应根据所使用的电路板确保更改正确无误。