This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否有适用于 LaunchXL-F28379D 的 GUI?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450061/tms320f28379d-is-there-a-gui-for-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道是否 有适用于 LaunchXL-F28379D 的 GUI。 我按照您的教程操作、使用 GC Designer 创建了一个 GUI、但 GUI 无法连接到 launchpad。 在与您的支持人员进行数周的沟通后、问题仍未解决。 它似乎与 TI Cloud Agent 相关、因此我想知道您是否有任何 GUI 可用于 F2837x 器件、例如旧器件的 GUI、这样我就不需要 Cloud Agent 了。 此外、是否有办法离线使用 GUI Composer 设计器(桌面版本)?  或云是唯一可用的云端?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Congli:

    我们没有适用于 LAUNCHXL-F28379D 的 GUI、而 GUI Composer Designer 可通过 dev.ti.com 网站在线获取。  

    我可以帮助调试 TI Cloud Agent、因为这是使器件能够连接到 GUI Composer 所需的唯一其他软件。 您正在使用什么浏览器? 如果您已经下载了 TI Cloud Agent (https://chromewebstore.google.com/detail/ticloudagent-bridge/pfillhniocmjcapelhjcianojmoidjdk?hl=en-US)、则可以尝试从浏览器中删除扩展名并重新下载。 如果不起作用、您是否可以尝试使用其他浏览器(如 Chrome、Edge 或 Firefox)、然后将 TI Cloud Agent 下载到该浏览器并尝试连接

    此致、

    Peter