This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 F28388D 中无法使用 UART Echoback 示例

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446837/tms320f28388d-uart-echoback-example-not-working-in-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我在 c2000Ware 5.02中部署了以下示例  

1) 1) UART_Config_C28x 到 F2838x 的 CPU1内核

2) 2) UART_ex1_echoback 到 F2838x 的 ARM 内核。

我将使用 FTDI 电缆将 FTDI 电缆的 Tx 和 Rx 引脚分别连接到 Rx (引脚152-GPIO85)和 Tx (引脚151 - GPIO84)。

这就是我获取 Putty 输出的方式

 

这些是我的 COM 端口设置:

我不知道我在做什么错。 有人能引导我吗?

谢谢!

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    能否验证您使用的 COM 端口是否正确? 为此、您可以在 PC 上打开设备管理器并检查哪个 COM 端口具有 UART 连接。 例如、在此屏幕截图中、我将使用 COM 27:

       

    在大多数情况下、它将是最高的数字 COM 端口号。

    此外、能否验证 cm_common_config_C28x.c 文件是否配置了 GPIO84和 GPIO85、以及您是否在 CM 内核上运行另一个.out 之前在主 CPU 上运行该.out? 必须首先运行主 CPU 以启动 CM 内核。

    此致、

    Delaney