This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何将特定中断配置为不可屏蔽中断、以确保即使在执行另一个 ISR 期间也不会被忽略或延迟?

Guru**** 2541560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445407/tms320f2800157-how-can-a-specific-interrupt-be-configured-as-a-non-maskable-interrupt-to-ensure-it-is-never-ignored-or-delayed-even-during-the-execution-of-another-isr

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想将特定中断配置为不可屏蔽、并确保它绕过组和通道优先级以提供最高优先级。

虽然我理解组和通道优先级的概念、但我正在寻找有关如何为所有 ISR 分配自定义优先级并将其配置为不可屏蔽的指导。

另请提供应用手册参考。

谢谢此致、
见 P. Parikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    主要问题:
    我需要将计时器中断配置为不可屏蔽、以确保即使在已有较高优先级的 ISR 正在进行中时也会以配置的周期对该计时器中断进行处理。

    请分享您对如何有效实施的见解或建议吗?

    期待您的答复。

    谢谢、此致、

    见 P. Parikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉耽误你的时间。 为此、您需要实现中断嵌套。 请参阅 此处链接的文档 以及 C2000ware 路径中的 interrupt_ex3_sw_priority 示例:[C2000ware install]/driverlib/f280015x/examples/interrupt/.

    但是、在您的案例中、如果您只是想分配一个最高优先级的 CPU 计时器中断、您可以使用 ePIE 表第一组中的 CPU 计时器0。 它将自动成为最高优先级、除非您已启用同一组内较高优先级的任何其他中断(ADCA1、ADCC1、XINT1、XINT2或 SYS_ERR)。 如果在启用的同一组中有另一个优先级更高的中断(例如 ADCA1)、那么你可以在该(ADCA1) ISR 内部进行中断嵌套。  

    此致、

    Delaney