This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 I/O 环回的功能的软件测试

Guru**** 2758445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448922/tms320f2800157-software-test-of-function-using-i-o-loopback

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

你好

我需要知道该机制的要求以及如何实施  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AHashem:

    I/O 环回测试无需借助外部接口即可支持对所有输入/输出引脚进行测试。  环回可以配置为模拟环回(通过引脚级输入/输出缓冲器进行环回)或数字环回(在 IP 模块内部、例如 SPI)。

    谢谢