This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035看门狗

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448427/tms320f28035-tms320f28035-watchdog

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

嗯。

看门狗模块将 oscclksrc1或2显示为输入。

我使用内部10MHz 时钟、因此为了对看门狗产生较慢速度、必须添加外部时钟/石英。

使用预分频器和计数器、看门狗时间最大值似乎约为1秒

是否有办法可以避免软件控制多次复位看门狗计数器、延迟看门狗事件、这个时间应该大约为10秒、并保持内部振荡器?

Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    延迟看门狗事件

    否一旦触发、您就不能延迟看门狗事件。
    调整预分频和分频器、使计数器能够在所需的延时时间内进行计数。

    如果延时时间大于看门狗模块最慢的倒数、我建议在中断触发软件复位的第十次触发时使用错误的 WD 模块密钥写入或触发 NMIRS 触发 WDINT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Prarthan

    Enzo