This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:TPS53688RSB -重新编程问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449540/tps53688-tps53688rsb---reprogramming-issue

器件型号:TPS53688

工具与软件:

我们尝试对器件"TPS53688RSB"的 NVM 进行编程

客户给了我们一个数据文件。 使用时、我们能够成功对器件进行编程。 当我们尝试对同一器件重新编程时、即表示编程失败。

您能否向我们提供有关哪些配置会影响此编程的信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何尝试对器件进行编程、是否通过 TI 的 Fusion 软件导入文件?

    您提到了一个数据文件、这是.xml 还是.tifsp 文件? 如果可以、您能否与我共享该文件以供查看?

    此致、

    Troy