This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:以100kHz 运行时出现调试和通信错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449761/tms320f28379d-debug-and-communication-error-when-running-at-100-khz

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我将使用  TMS320F28379D 以100kHz 运行电源转换器来执行相移控制。  我会在 CCS 环境中以调试模式运行代码。 它始终运行良好。 但是、当我升高输入电压/功率时、CCS 在运行时会突然抛出以下错误列表:

IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回了无效的状态或错误。 (仿真包12.8.0.00189)
C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动器功能返回了无效状态或错误。 (仿真包12.8.0.00189)
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

有人可以帮助解决这个问题吗? 我不知道是功率级别、还是我已经运行代码很长时间、或者是其他什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 TI EVM 还是定制 PCB?  

    您很可能会与影响 JTAG 信号的噪声失去连接。 如果您有自定义 PCB、则可能需要重新路由。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!