This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:使用 XDS110进行调试

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, TMDSCNCD28P65X, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448904/tms320f28p650dk-debuging-with-xds110

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28P65XTMDSHSECDOCK

工具与软件:

您好!


我正在设计一个基于 TMS320F28P650DK 微处理器的新电路板。 此板上有一个用于调试的6引脚连接器。 图片如下所示。

是否可以将此类连接器与 XDS110调试探针一起使用? 如果我只将 TDI、TDO、TCK、TMS 3.3和 GND 连接到调试探针、应该如何将 XDS110的其余引脚连接? 此外、3.3V 应该连接到哪里?


非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个引脚必须拉至某些值、EMU1和 EMU 0就是这种情况的示例。 您可以看到 TMDSHSECDOCK + TMDSCNCD28P65x 中是如何处理这一问题的。 由于 TMDSHSECDOCK 通过 TI14引脚接头启用外部仿真连接。

    此致、
    Cody