This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SAFETI_CQKIT 编译器评估/报告已过时

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450156/tms320f280039c-safeti_cqkit-compiler-assessment-report-is-outdated

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

针对 C2000的最新 SAFETI_CQKIT (https://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT)在其指向最新编译器版本的链接中 22.6.0.1.LTS )、显示为"CCF-1_2_0-c2000_22.6.exe" TI-COMPILER-QUALIFICATION-KIT。

但是、已安装的文档看起来已经过时。 文件 Qualification_Kit_ v1.0.pdf"中的"TL C/C++编译器资质审核套件"评估/报告是2019年09月23日 版本、并指出

底层工具的评估对象是 Validas 和 TI 的"QKit for TI C/C++ Compiler"[QKit]:
"TI C/C++编译器 18.12.X.LTS "(参见[TD])。

在哪里可以找到更新后的报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TÜV TI QKIT 文档都追溯到 T Ü V Nord 评估的版本。   评估过程中提供的示例工具定义文档用于最近发布的 TI 编译器。  工具定义 pdf 从版本2.0更改为2.1 (以及更新的验证结果 pdf)是 C28 22.6.x.LTS QKIT 中唯一更新的文档。   本文档中 V2.1的任何更改均不会影响 TI QKIT 流程的功能安全方面。

    Θ TÜV 评估针对 QKit 流程、并确认鉴定方法的合规性、不受编译器版本变更的影响。  

    对 QKIT 进行的任何会 TÜV 功能安全标准合规性的更改都需要进行新的 T Ü V Nord 评估。 例如 、如果 TI 针对新版本的安全标准更新了当前的 QKIT。

    此致、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、感谢您的澄清。
    我有时会对工具版本与其文档之间的关系感到困惑。

    仍然不清楚 CCS 20附带的 C2000编译器(12月2日发布、带有"ti-CGT-C2000_22.6.1A23259")和先前发布的 CCS 12.8.1之间的差异、这两者带来了新的"ti-CGT-C2000_22.6.1.LTS"(其文件承载的日期较晚、语义版本不同)。

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca
    非常感谢您报告上述版本问题。  这肯定不正确、我已通知 CCS 团队解决这个问题。
    您应该能够安装以下版本的22.6.0.1.LTS、然后将 CCS 20指向正确的版本。
       https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT/22.6.1.LTS 
    此外、下面还有一篇有关编译器版本控制的文章、该文章独立于 CCS 版本控制:
       https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_compiler_version_numbers_and_what_they_mean.html 
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后将 CCS 20指向正确的版本。

    有关视频示例、请参阅: https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA