This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:未连接 EVM 和模型编写器。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445575/tms320f28p550sj-evm-and-model-composer-are-not-connected

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是电机故障检测演示。


我无法将 P55连接到模型编写器。
它不会按如下所示变为[硬连接]。


我在 PC 端选择了正确的端口。
波特率是否不正确?
EVM 仍处于与购买时情况相同的状态。

请提出任何建议。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C2000团队:

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28P550SJ

    工具与软件:

    大家好!

    请检查该主题。

    TMS320F28P550SJ:未连接 EVM 和模型编写器。 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28P550SJ

    工具与软件:

    大家好!

    这是我的第三篇文章,没有人回答这个问题。
    请回答、因为我无法创建演示。

    我目前使用的是电机故障检测演示。


    我无法将 P55连接到模型编写器。
    它不会按如下所示变为[硬连接]。


    我在 PC 端选择了正确的端口。
    波特率是否不正确?
    EVM 仍处于与购买时情况相同的状态。

    请提出任何建议。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    是的、波特率似乎不匹配。 能否确认您是否已将"data_collection_preparation"文件夹下的 CCS 项目加载到 Launchpad 并运行程序? 您是否还可以确认模型编写器中所选的任务类型是"Motor Fault"?

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    是的、波特率似乎不匹配。

    正确的波特率是多少?

    您能否确认是否已将 CCS 项目(位于文件夹"data_collection_preparation"下)加载到 Launchpad 并运行该程序? [报价]

    是的、程序能够运行。

    您能否同时确认模型编写器中选择的任务类型是"电机故障"?

    有。

    您能否确认您的 P55EVM 可以在以下链接处连接到模型编写器、并提供正确的说明?
    https://dev.ti.com/modelcomposer/
     

    在另一条注释中、如果您单击此按钮一次以处理连接、然后再次单击以断开连接、则您将无法再次单击它。 刷新网页将解决该问题。 请也选中此项。

    此致、

    Ito

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    正确的波特率是什么?

    正确的波特率为2343750、为文件夹"src_DAP/interface/"内的"DAP_interface.h"中的指定。

    感谢您的确认。

    是的、我可以与https://dev.ti.com/modelcomposer/建立连接 

    您是否正在使用 F28P55x LaunchPad? 请确保开关 S2位于位置0。

    此致、

    嘉兴市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    感谢你的帮助。

    此问题已得到解决。

    此致、

    Ito