请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280039C 工具与软件:
你好!
我将尝试为 LAUNCHXL-F280039C 构建示例 mcan_ex4_receive、并且 syscfg 文件为空。 文件名为 c2000.syscfg。 我已经尝试过配置、但它存在一些问题。 有人可以帮助说明此特定示例的配置参数吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好!
我将尝试为 LAUNCHXL-F280039C 构建示例 mcan_ex4_receive、并且 syscfg 文件为空。 文件名为 c2000.syscfg。 我已经尝试过配置、但它存在一些问题。 有人可以帮助说明此特定示例的配置参数吗?
Scott、您好!
由于在 mcan_ex3_receive.c 文件和相关头文件中对配置进行了硬编码、因此没有与此示例关联的真.syscfg 文件。
我建议从示例3 loopback_syscfg 开始、修改那里提供的.syscfg 以满足您的应用要求。
此致、
Zackary Fleenor