This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:电机识别

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450429/tms320f28069-motor-identification

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具与软件:

当我进行电机识别时、

USER_MOTOR_Ls_d 和 USER_MOTOR_Ls_q 值​​因 USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz 值而异。

为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz 应根据电压滤波器正确计算。 您无法将其设置为所需的其他值。 FAST 的电机控制和识别与此参数相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 I identify阳 离 user_voltage_filter_pole_Hz 为583.56(1/(2pi*(30k*3k)/(30k+3k)*0.1*10^-6)、则 Ld, Lq 值​​为8*10^-12。

    但是,这是错误的。 如果参考 DRV8305设计示例将其标识为344.618Hz、可得到正常值(8*10^-5)。

    我不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述。  USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz 用于估算器。   FAST 的电机控制和识别与此参数相关。