This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:FSI 数据发送数据、并在我运行电机时接收数据停止。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450646/tms320f28388d-fsi-data-transmit-data-and-recive-data-stop-when-i-run-motor

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSFSIADAPEVM

工具与软件:

您好、TI。

我正在使用 FSI 测试电机控制。

我的处理器是28386D。

我的测试环境如下所示:

我被称为 TIDM-02006-Multi-Axis Dirve 而非 FSI。

在施加大约300V 直流链路的高电压后、如果 我在节点1或节点2处驱动电机、则线索接收的通信值将固定并且无法更新。
节点1和节点2正忙于发送更新数据。


FSI 通信是否不适合高电压应用?

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用什么硬件? TI 评估板或您自己的定制硬件?

    主控器件/节点器件之间是否有隔离和/或差分器件?  

    [quote userid="578246" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450646/tms320f28388d-fsi-data-transmit-data-and-recive-data-stop-when-i-run-motor FSI 通信是否不适用于高电压应用?

    是的、如果正确设计了硬件并考虑了降噪问题、可能会出现这种情况。  

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我使用的是定制硬件。 定制硬件以 TI 评估板( TMDSFSIADAPEVM)为基准。

    硬件具有隔离和差分器件。

    我连接电路板(PCB)

    FSI 哈抖动很好  

    FSI 数据正常。 但当我通过 node1或 node1运行电机时、FSI 数据停止。

    FSI 数据为何停止?

    如果您有任何其他问题、我会通知您。

    感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、开尔文

    我解决了 噪声问题。

    我连接 FSI x3和电机装置。

    就像这样:

    如果我有其他问题、我会提一个问题。  

    之所以可以实现这一点、是因为您相信 FSI 通信可以在高电压下运行。

    谢谢你。