This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448460/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我们将在 TMS320F28379D 上开发应用软件。

当遇到问题时、我们使用此论坛来帮助解决这些问题。

这是一个感激的免费帮助来源。

但是、这种方法有优点也有缺点。

主要的优点是它是免费的。 然而,它是一个很长的时间得到相关的答案,大多数时间,它们是非常普遍的(不直接在我们的项目),所以需要额外和不确定的工作。

我想知道在使用 TMS320F28379D 进行开发时、是否可以遇到某种专门从事 C2000开发的"TI 应用工程师"来解决特定的项目问题?

我想这项服务不会是免费的。 我能不能被别人联系以获得报价?

我们位于法国。 您是否有一些"应用工程师"在法国?

此致、

François Wallart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 François T Ü V S Ü D、我不知道 TI 的付费支持模式、但我先深入了解一下。  我还认识了一对退休的 C2000专家、而且一定会了解他们对提供合同支持的兴趣。   

    当您说到"应用工程师"时、您能否进一步说明一下您是否正在寻找有关电力电子产品中 F2837x 器件本身(架构和外设)或 F2837x 的更深入了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们希望与 I2C 温度和湿度传感器(Sensirion)进行通信。 我们曾尝试使用 TI 提供的示例、但没成功。

    此外、我们希望实施"看门狗"保护、以检测 UC 是否冻结或无法在提供的时间内执行所有计算。

    最后、放置一种"数据记录器"以在100us (深度由剩余存储器定义)下存储16个变量(16位)。该数据记录器会永久存储数据、并在发生事件时停止记录。

    必须使用 driverlib (不直接使用寄存器)和图形 IO 配置。

    说法语不是强制性的,但这是一个很好的。

    我认为 在6个月内、这项支持每周需要一天时间。

    您认为您可以确定此职位的一些候选人吗?

    此致、

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 François、我已确认 TI 将无法通过您申请的方式为此问题提供支持、但我们当然会继续通过 E2E 提供支持。  我联系了几个熟悉此器件的承包商、让他们向您发送有兴趣的 E2E 消息。