This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:无法调试 MCAN 示例

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450336/launchxl-f280039c-can-not-debug-mcan-examples

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

你好!  

我无法在 LAUNCHXL-F280039C 开发板上调试 MCAN 示例。  我尝试了"mcan_ex3_loopback_syscfg"和"mcan_ex4_receive"、但没遇到困难。  当我尝试调试时、我收到以下错误"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)"。 我已经在该板上为 LED 和 SCI 构建/调试了其他示例项目、没有出现任何问题。 如果有任何建议、将不胜 感激。