This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:如何使用 BOOSTXL-3PhaInv 的示例工程

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450425/launchxl-f28p55x-how-to-use-example-project-for-boostxl-3phainv

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我想使用 F28P55x 并运行 BOOSTXL-3PhaInv。
我正在使用 CCS20.0.0和 C2000 C2000P55X_SDK-5.03.00中的 F28P55x 示例开发套件 Ware_Motor。

・在 CCS 中从 Resource Explorer 导入资源并编译工程时、编译会成功、但调试时会出现错误
・从 PC 文件夹导入程序时、编译成功、调试也成功。 但是、我无法检查输出信号

有没有办法解决这些问题?

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照示例实验指南将工程直接导入 CCS、而不是如上所述从 Resource Explorer 打开工程。