This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035闪存

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448296/tms320f28035-tms320f28035-flash

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

嗯。

我只想在微闪存中写入一些字节。

是否有如何实现此目的的示例?

C200W 中提供的示例非常复杂、我必须一一遍

API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、必须使用闪存 API 来写入/擦除闪存、这是因为闪存与传统 SRAM 相比更复杂。  有些时序关键型步骤需要遵循有意的步骤等  您是否使用此处 C2000 Ware 中的示例?  C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\flash_api\f2803x

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew Hy、

    是的、我参考的是 C200示例:F2803x 并查看 Example_Flash 803x_api.c 文件。

    在我第一次查看之后,我看到了一个用 Flash_Program ()写入缓冲区的例子;我没有资助任何 flash_reding()函数。

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    为了确认闪存写入成功、应该有另外一个可在编程步骤后调用的函数 Flash_Verify。

    我要补充的是、Flash_Program 本身的流程将在返回一个函数的"通过"信号前进行验证。   

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    Flash: verifine() 返回状态而不是数据(如果我已经很好地理解)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我没有进一步的问题,谢谢

    Enzo