This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:TMS320F28003x 中的 CMP4问题

Guru**** 2930850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451162/tms320f280033-cmp4-issue-in-tms320f28003x

器件型号:TMS320F280033

工具与软件:

您好!

我将浏览的 "技术参考手册" TMS320F28003x 微控制器上。 我发现在模拟子系统章节中、引脚"A8"与"AIO240"和"AIO241"相关联。 此外、当 HPMXSEL 和 LPMXSEL 都设置为4时、该引脚链接到"CMP4"。

您能否说明、当客户在 HPMXSEL=4或 LPMXSEL=4的情况下选择"CMP4"时、'AIO240'或'AIO241'两者中的哪一个连接到 CMP 模块?

谢谢

Vinay Khadda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    感谢您的耐心。

    如表5-2所示。 模拟信号、对于100引脚、引脚37连接到 AIO240、且此封装没有可用的 AIO241。 仅适用于80/64/48引脚封装、  AIO241可用。

    此致、

    哈迪