This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:勘误表消隐

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450695/tms320f280049c-q1-errata-blanking

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

我们需要在此处澄清有关消隐窗口干扰的勘误表:

"ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态、则可能会发生 ePWM 干扰"

我们在 SysConfig 中看到以下警告:

"勘误警告:如果跳闸在消隐窗口结束时保持有效、则可能会发生 ePWM 干扰"

我们有一个连接到一次性 DCAEVT 的中断信号、该信号来自降压稳压器中的过流检测电路。 该信号将保持低电平(意味着过流)、直到相应 MSFET 的 PWM 通过对此事件的反应关闭、从而不会出现过流。

我们假设在本例中这不是问题、但我们需要澄清勘误表文件中提到的"不必要的毛刺"。 --> 您能否告诉我们、这是否会对我们产生负面影响?

谢谢、此致

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jens、我想找一个可以为你确认的人。  我希望明天能得到大家的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    总之、勘误建议概述了 如果跳闸条件在消隐窗口期间开始、但在空白窗口之后仍处于活动状态、则跳闸可能不会消隐。 通常、跳闸信号需要至少~3个 PWM 时钟周期才能被识别、但勘误表警告说、即使跳闸仅在经过消隐窗口后仅持续1-3个周期、也可以识别跳闸。 因此、无论您在跳闸情况下设置了哪些操作、都可能发生、并且在器件将 ePWM 事件识别为跳闸后、相应地更改其输出。 勘误表还显示了如果发生这种情况可能发生的两种不同情况-最终结果的性质不一定是不确定的。  

    您能否更详细地说明一下您对当前配置/设置的担忧? 相对于您的 DCAEVT 跳闸源、您的消隐窗口在哪里结束?

    此致、

    Allison