This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLA 代码中的表

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445927/tms320f28388s-tables-in-cla-code

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

当 CLA 代码使用只读表时、它可以与使用它的程序位于同一 LS RAM 中吗?  还是需要位于单独 LS RAM 中的数据总线上?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    为了澄清、 您是否在讨论 CPU 到 CLA MSGRAM 中的一个表(CLA 只有读取访问权限、但 CPU 可以写入)? 还是在定义使用硬编码值的 CLA 任务内的一个表?  

    程序存储器只能包含来自指令集的有效 CLA 指令、如果您描述的是任务内的硬编码表、编译器会将其放置在链接器 cmd 文件中为 const_cla 分配的存储器中。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    这是 CLA 任务内的表格。  因此、CONST_CLA 段必须放置在 CLA 可写区域中?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    明白了、感谢您的澄清。 需要将 CONST_CLA 分配给 CLA 数据存储器访问的 LSRAM。 例如、在 SysConfig 中、如果授予了以下权限:

    可以将 CONST_CLA 分配给链接器 cmd 文件中的 LSRAM1或 LSRAM2。  如果回答您的问题、请对其进行投票表决。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢 Delaney