This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:参考 F28388D 基于 CAN 的引导加载程序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451291/tms320f28388d-reference-can-based-bootloader-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们在我们的一个产品中使用了上述部分、并希望开发基于 CAN 的引导加载程序。

我正在寻找相同的参考实现方案。  

如果有人可以为上述器件提供任何合适的参考实现、请分享到该参考实现的链接?

我在论坛上看到过其他器件型号的许多 DCAN 引导加载程序实施。 如果有移植指南可用于将实施移植到 F28388D 系列、这也将非常有用。

谢谢!

此致、

Raghuram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raghuram:

    我们没有适用于 F2838x 器件的基于 DCAN 的引导加载程序实现、但您可以通过移植 F2838x SCI 闪存内核来实现 CAN 通信(C2000Ware_x_x_xx_xx > driverlib > f2838x > examples > c28x_dual > flash_kernel)、方法是将 SCI 参考替换 为 CAN 通信功能。  

    如果您尝试这样做、我建议查看 C2000Ware 中的 CAN 引导加载程序源代码[1]和 F28003x DCAN 闪存内核[2]以供参考。  

    1. C2000Ware_x_x_xx_xx\libraries\boot_rom\f2838x\revA\rom_sources\cpu1\f2838x_rom\bootrom\source\bootloader_can.c
    2. C2000Ware_x_x_xx_xx\driverlib\f28003x\examples\flash\flash_kernel_ex5_dcan_flash_kernel.c

    另外还 有关于 CAN 闪存编程的应用手册 、可能会有所帮助。

    此致!
    Matt