This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:三相 Vienna 转换器的输入电压校准。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-VIENNARECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450500/tievm-viennarect-input-voltage-calibration-of-a-3-phase-vienna-converter

器件型号:TIEVM-VIENNARECT

工具与软件:

您好!

我正在使用三相 Vienna 转换器(TIEVM-VIENNARECT)。

问题是、当我施加120 Vacrms、3相、50Hz 的输入时、Code Composer Studio 中显示的输入电压约为116 VAC。

使用 DMM、我测得施加到电路板的输入为120.2Vacrms。

如何校准此问题?

此致、
Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查输入电压基准是否正确供电。 大多数 EVM 都可选择3v0或3.3V。 您对此感到非常困惑、因此这可能是问题所在。 请注意、所有信号都将按相同的1.1比例因子关闭、因此也要检查其他信号。

    最后、如果只有一个信号、或者您确信 VREF 正常、则可以继续检查比例因子。 我认为、硬件应正确配置它。

    该误差可能由两个部分组成、1引脚上的信号未通过硬件电路正确缩放、请与器件引脚上的 DMM 进行检查。 2代码中应用的换算系数不正确、请调整换算系数。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watkins、

    感谢您的答复!

    比例因子是多少?

    使用的 ADC 为12位、因此比例因子为0.000244。

    我已经检查了硬件、一切看起来都正常。

    您能用代码解释一下吗?

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有一个信号进入器件、我们假设该器件为0、即3V。 您可能不想只感应3V 信号。 /-170V 的电压输入或电流。 这些不是3伏信号、因此您需要开发电路来将信号缩放到3伏。 然后、对其进行采样后、MCU 将需要应用比例因子以了解输入实际对应的对象。 这些硬件或软件中的任何一个都可能在您的实施中错误。 正如我前面提到的、根据只有一个信号是关闭还是多个信号、可能有一些线索显示出了故障。

    否、我不会用代码解释。

    此致、
    Cody