This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451556/tmdscncd28379d-error--2131-0x0

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具与软件:

这个故事是我 大约一个月前买了一张 tmdscncd28379d 控制卡,现在无法连接到它。 我已上传板的图片、并且在 code composer 中看到错误。  

一些回到过去的故事、当我首次将其开箱并插入基础板时、一切都运行正常、而且我能够在 Code Composer 中运行项目、而不会出现任何问题。 然后我让它坐了大约1个月,今天回到它,无法连接。  

我注意到的一件事是 LD2和 LD3不再亮起、我知道当我第一次点亮电路板时、这两个灯肯定亮起、我想知道这与我的问题是否相关(我附上的图片不包括基础板、但当连接到基础板时、LD2和 LD3也不会亮起)

需要注意的另一点是、我运行了测试连接诊断、测试失败。 请参见附图。

如果有人对我可以尝试解决此问题的事情有任何想法、请保持好奇。  

谢谢!  

Ian