This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:如何获取有关 FAST 估算器 UL 认证的文档

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448720/tms320f2800132-how-to-get-documentation-about-fast-estimator-ul-certification

器件型号:TMS320F2800132

工具与软件:

您好!

根据论坛上的一些帖子和我进行的讨论、FAST 估算器似乎是 UL 批准的 B 类

如何获得有关此方面的一些信息? 特别是我想如何实施它以获得 UL 的批准。 我想可能有一些限制,一些外部自检需要或其他事情。

您能告诉我吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、InstaSPIN-FOC FAST 估算器已通过 UL 60730 B 类认证

    对于使用要求, UL 报告被锁定在他们的订阅后,我认为,但这是一个基本的框架,他们应该在快速寻找的要求。 请参阅粗体文本以了解重点说明:

    • 必须在启动时检查软件版本、以验证认证是否适用于该版本。 有关相关版本、请参阅 UL 页面。 FAST 对此具有内置函数。
    • 软件必须正确初始化、包括正确的系统和电机参数。
    • 5个基本输出(磁通、角度、速度、扭矩和 Rs 在线功能) 通过了 B 类认证、 当然、为了获得这些输出、还必须运行函数。
    • 对于 B 类认证、必须显式禁用所有其他 FAST 功能。 例如、这包括电机识别过程。
      • 在您开始需要认证时、我们专门假定没有必要使用电机 ID。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    关于处理模拟信号有什么建议吗?

    我的意思是、我们应该按照标准测试模拟输入的正确功能、或者我们是否可以考虑在快速 LIB 内部完成?

    UL 60730附件 H (RAM、闪存、CPU 寄存器等的测试)要求的所有"元件测试"也是如此 UL 文件上是否有任何建议、或者它是否超出范围并考虑到这是客户工作?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这全部内容超出了 FAST 库的范围、FAST 库只负责与电机控制相关的软件、而不负责任何其他内容。

    但是、我们还有其他有关器件达到 B 类的指南和认证库! 请参阅以下资源:

    我希望这一切都有用!

    此致、
    Jason Osborn