This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:请求具有传感器型 PMSM 的 TMS320F28377D 的 FOC 项目示例

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450565/tms320f28377d-request-for-foc-project-example-for-tms320f28377d-with-sensored-pmsm

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

大家好!

我目前正在处理一个使用 TMS320F28377D DSP 的有传感器永磁同步电机(PMSM)涉及场定向控制(FOC)的项目。 我一直在探索各种资源、但我希望找到能够帮助加快开发过程的项目示例或参考设计。

如果社区中的任何人对此特定设置有经验、或者可以向我指出德州仪器(TI)提供的任何可用资源或参考资料、我们不胜感激。

提前感谢您的帮助!

此致、
Ahmed Aboelhassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    您可能需要从 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中的通用电机控制实验项目开始。 示例项目具有一组用于 PMSM 的经典有传感器和无传感器 FOC 控制实现。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我会检查。