This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:新器件上的 CPU1中存在程序加载/闪存错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451752/tms320f28p650dk-program-load-flash-error-in-cpu1-on-fresh-device

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

我们将在我们的产品中使用 TMS320F28650DK6。 我们遇到了使用 CCS 在器件中刷写程序的问题。 我们得到的误差如下所述。

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在执行 wr_PLL.ALG 时等待目标停止超时
C28xx_CPU1:写入 PLL 值时出错(闪存算法超时)。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"Resume"按钮)。 如果这样无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:Z:\DevFirm\STC_Master\fNB_STC_Master_FW33.85.xx_2024-12-13\STC_MASTER_335_CPU1\CPU1_FLASH\STC_MASTER_335_CPU1.out:加载失败。

我们将使用 XDS110来刷写程序。 两个 CPU 均成功连接、但器件的刷写未开始。 是否需要任何额外的配置。 请帮助我们。