This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:MCAN 测试

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452745/tms320f280039c-mcan-test

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

在 mcan 的官方示例中 _EX7_CLASSICAL_TRANSMIT 对于 f280039c、它从一开始就运行良好。 但当它暂停模拟然后恢复时、它在 "while ( MCAN _getTxBufReqPend ( MCAN a_driver_BASE){}"。

这是什么原因、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashan:

    您能否解释一下"暂停以进行仿真"是什么意思?  你如何达到这个状态?

    谢谢!

    Joseph