工具与软件:
您好、TI 工程师、
我将从 LAUNCHXL-280039C 发送 CAN 消息、但只发送错误帧(我的项目基于 watchdong_ex1_service)。
然后我进行了以下测试:
首先、我运行 can_ex5_transmit_receive 例程并发现可以发送数据包、所以我认为硬件和布线应该可以正常。
其次、我检查系统时钟发现它是120MHz、所以 CAN 模块的时钟源应该是正确的。
第三,我比较了两个项目之间的寄存器配置,发现在调用 can_sendMessage()函数之前寄存器的值是相同的。

那么、还有其他哪些检查点可以帮助我解决这个问题? 谢谢!