This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:激励电压(15V)问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452627/boostxl-posmgr-excitation-voltage-15v-problems

器件型号:BOOSTXL-POSMGR

工具与软件:

大家好、我目前正在尝试使用 BOOSTXL-POSMGR 板的15V 电源为旋转变压器中的激励绕组供电。 不幸的是、当在 J16引脚上施加大于0.9V 的电压(看起来像二极管)时、电流会变得非常高(>1A)。 我在文档的电路说明中找不到出现这种行为的原因。 是否有解决这个问题的办法?

谢谢、谨致问候

Chris