This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:与 TMS320F28335ZJZA 兼容

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447418/sm320f28335-ht-compatibility-with-tms320f28335zjza

器件型号:SM320F28335-HT

工具与软件:

早上好、

目前、我正在使用  SM320F28335GBS DSC、但我想生产一款更便宜的原型。 我已经做了一些研究、并且发现 TMS320F28335ZJZA 乍一看似乎非常兼容。  

有人能帮我找出主要的区别吗?

我知道有一些,但我想知道那些可能使它们不兼容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要几天时间来与您联系。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra、

    这些器件是代码兼容的、但 GBS 是181 BGA、而 ZJZ 是176焊球 BGA、因此不会与您为 GBS 提供的当前封装匹配。

    如果您希望设计单独的 PCB 来评估电气性能、开发代码等、则可以在两个器件之间完全交换这些代码。

    另一种选择是购买实验套件、然后将其连接到您的终端系统 https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28335

    此致!

    Matthew