This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:TMS320F280039C-Q1

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437203/tms320f280039c-q1-tms320f280039c-q1

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

工具与软件:

我的团队目前正在处理 TMS320F280039C、我无法在该器件上进行调试、因为我找到了以下错误。

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

[结果]

--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\E102867\AppData\Local\TEXASI~1\
   CCS\ccs1120\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"2022年11月17日"。
库编译时间为"15:43:48"。
库包版本为"9.7.0.00213"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

 

--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

 

将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
卡在零故障下的通道。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针_0]

我尝试安装驱动程序端口。 但没有任何帮助,请帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家目前不可用。 请预计回复会延迟2-3天。

    此致、

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能看一下该应用手册吗? https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Benjamin Collier。

    我根据上述应用手册尝试解决了此问题、但无法解决此问题。

    我们有四台不同的笔记本电脑、在其中一台笔记本电脑上的 launchpad 可以正常工作、我们可以单独在该台笔记本电脑上进行调试。

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为感恩节假期,我必须在下周回到你身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉出现此延迟、您仍然遇到此问题?  

    谢谢!

    Ben Collier