This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:应用问题。

Guru**** 2918100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443835/tms320f28034-application-issues

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 TMS320F28034、
对一个模拟信号进行多次采样、使用软件触发 SOC0、EOC0完成后将存在一个 ADCINT1中断标志。 整个中断已被屏蔽、不会进入 ADC 以完成中断。 测试5个连续样本的时间不一致、有时为3us、有时为6us、差异过大。

造成此问题的原因是什么? 代码如下。

AdcRegs.INTSEL1N2.all = 0x0020;     S0C0转换完成产生中断ADCINT1 μ s     

            AdcRegs.ADCSOC0CTL.ALL  = 0x0248;    采样 μ s

            IER = M_INT2 ; //  禁用 中断:

            while (gShortGnd. ShortCnt1 <=4)
            {
                //     在 SOC0上强制开始转换
                AdcRegs.ADCSOCFRC1.all = 0x01;

                // 等待    转换结束。
                while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 = 0)
                {
                    // 添加 代码
//                    KickDog ();
                }
                AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;       // Clear ADCINT1  

                TEMP = AdcResult。 ADCRESULT0-2047  ;//IU
                gShortGnd。 ShortCurU = Filter8 (temp、 gShortGnd. ShortCurU);
                gShortGnd。 ShortCnt1+;
            };

            IER |= (M_INT1 | M_INT2 | M_INT3  | M_INT5  | M_INT9 ); //  启用 中断:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为感恩节假期,我必须在下周回到你身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉出现此延迟、您仍然遇到此问题?  

    谢谢!

    Ben Collier