This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:双核应用中的 LPM 停机模式实施

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451628/launchxl-f28p65x-lpm-halt-mode-implementation-in-dual-core-application

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在开发 LAUNCHXL F28P65X 评估套件。 对于我的项目、我的目标是实现用户手册中所述的低功耗模式(停机模式)。 我曾尝试使用 CCS Studio 中提供的示例、但这些示例适用于单核应用。 我的项目基于双核环境、我对此有一些问题:

  1. 我是否需要为 CPU1和 CPU2配置单独的 GPIO 唤醒引脚、或者是否可以将相同的引脚用于两者?

  2. 如何WAKEINT使用 SysConfig 注册中断、或者我是否需要使用函数 API?

  3. 是否需要WAKEINT在两个内核上配置中断、或者仅在一个内核上配置中断是否足够?

  4. 据我了解、SysCtl_enterHaltMode应该从两个内核调用该函数才能进入低功耗模式。 我将使用同一个 GPIO 引脚(XINT)检测状态变化并触发此功能。 我如何在两个内核上定义相同的中断、并确保SysCtl_enterHaltMode正确执行该中断?

每当我的 GPIO 引脚变为高电平表示睡眠信号时、我想进入停机模式、当同一引脚变为低电平表示唤醒信号时、我想退出停机模式、然后开始正常运行。 接下来我要添加基于看门狗的唤醒信号、该信号将定期唤醒微控制器。  

期待您的答复。

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    我将查看示例并了解我们如何使其适用于双 CPU。 我们将在我有更多信息时向您提供最新信息。

    此致、

    哈迪