This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法理解 DRV8312-C2-KIT 的构建过程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446721/tms320f28069m-unable-to-understand-the-build-process-for-the-drv8312-c2-kit

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具与软件:

大家好

我是一名 EE 工程师、我正在尝试使用此 BLDC 电机控制套件、该套件包含 TMS320F28069M 控制卡、 DRV8312EVM 24V BLDC 电机组成。 可以 在此处找到有关套件的详细信息、它相当旧。

我已经下载了 controlSUITE、还在存储库中找到了相应的文件夹:Home / ti/controlSUITE/ development_kits/DRV8312-C2-KIT_v128。 借助本教程 youtube_link、我能够使用 GUI 运行电机。

我们将.out 可执行文件刷写到控制卡中、我想了解如何生成该.out 文件。 没有显式的 makefile 文件、我假定 Code Compose Studio 负责构建过程、但即使在那时我也需要知道相应的项目文件夹。 我假设任一项目都将与 gui.exe 兼容(如果您能向我推荐一些可以对此进行说明的资源、我将不胜感激)。

这些是套件 controlSUITE 中的文件夹:

  1. BLDC_含传感器
  2. BLDC_Sensorless
  3. ~文档
  4. ~DRV8312EVM-HWdevPkg
  5. μ~GUI
  6. Gui_project
  7. GUI_PROJECT_InstaSPIN_BLDC
  8. InstaSPIN_BLDC
  9. PM_Sensorless

提供了.out 文件和 gui.exe μ~GUI 获取文件。

Q1:如何生成.out 文件? 如何生成类似的.out 文件?

问题2:我获取文件夹1。 2.和9. 创建可运行电机的可执行文件。 文件夹4. 6. 7. 和8. ? 他们的目的是什么?

问题3:我还想寻求一些资源来说明 GUI 如何与我能够在您的帮助下生成的任何其他.out 文件兼容。

谢谢你
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以如下所示查看 controlSUITE 中相关文件夹中的应用手册。 应用手册中包含介绍如何运行示例实验的详细操作步骤。 out 由 CCS 中的示例项目生成。

    文件夹中的项目:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\InstaSPIN_BLDC

    应用手册:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\~Docs

    C2000 Academy 是供开发人员了解 C2000实时微控制器平台的优质资源。 Academy 可提供易于使用的 培训模块、涵盖有关所有 C2000器件的广泛主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗先生、

    这很完美。 我本应该做更多的研究、但这真的会让事情变得更容易。 这就是 InstaSPIN_BLDC 文件夹!

    C2000 Academy 确实是一个非常好的存储库。 感谢您的分享!

    您能否介绍一些可帮助弄清系统的 GUI 层方面的资源?

    非常感谢!!
    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    InstaSPIN_BLDC 文件夹包含为 F2803x controlCARD 准备的源文件、而我的套件包含 f2806x controlCARD。 它是否仍然兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 只需要更改器件配置代码。 电机控制算法与特定器件无关。