This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:适用于 IPD、HFI 和 AFSEL 的 F280049C 和 F28335实现

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451407/c2000ware-motorcontrol-sdk-f280049c-and-f28335-implementation-for-ipd-hfi-and-afsel

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

您好!

当前我们有一个基于 F280049C 的产品 、我们正在计划创建采用 F28335的下一代产品。

我们感兴趣的是在满负载下从零开始。

我阅读了2年前的一篇文章(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216345/implementation-of-ipd-hfi-and-afsel)、他说您正在从事 IPD/HFI 库的工作。 它在 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中是否可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 它在  C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中尚未提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 是否有计划添加它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 但到目前为止没有具体的计划,会让你,如果它准备好了。