This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 MATLAB 通过 F28379D 进行5kW PMSM 电机驱动软件开发

Guru**** 2585575 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450067/launchxl-f28379d-5kw-pmsm-motor-drive-software-development-with-f28379d-using-matlab

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

大家好、我正在从事使用 MATLAB 驱动5KW PMSM 的软件开发。 为此、我选择了带有 BOOSTXL-DRV8305的 TI LaunchXL-F28379D MCU。 我使用 MATLAB 通过该套件运行小型100W 电机。

现在、我想增加栅极驱动电流、以运行高达5KW 的更大电机。您可以推荐任何可与此 MCU 集成的 Booster Pack 或任何可以使用的与 MATLB 兼容的其他 MCU 套件

 额定值电机的原因。 因为我的项目基于 MATLAB、所以我只能使用与 MATLAB 兼容的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 没有任何 Booster Pack 能够支持如此高的功率输出。 您必须设计自己的逆变器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 此 MCU 的 Booster Pack 的输出功率上限是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 输出功率与逆变器模块有关、而不是 MCU。 MCU 和 LAUNCHXL 可以支持任何输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢。 您可以向我推荐任何可以与 LaunchXL F28379D MCU 配合使用的高输出功率(如1KW 或2KW 甚至更高)逆变器模块吗? 目前、我正在使用 BOOSTXL-DRV8305 Booster Pack、我的 MCU 具有低输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的! TI 的 LaunchXL 没有这款高功率套件。 您必须根据您的应用设计一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 我在上面附上了 MATLAB 支持的 TI-MCU 列表。 因此、您能否查看此列表以查看 TI 支持高功率套件的任何 MCU (也可驱动 PMSM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、所有 C2000 MCU 都可以支持电机控制。 您可以根据您的应用选择正确的。 如果您只是为了研究、则可以在 MATLAB 中选择具有示例的任务。