This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:ADC 通道 A2和 A3不工作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P55X, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450353/tmdscncd28p55x-adc-channel-a2-and-a3-not-working

器件型号:TMDSCNCD28P55X
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我们正在将 TMDSCNCD28P550SJ9PZ (100引脚封装)用于新项目。 我正在 TI 控制卡(TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块)上进行评估。

在我的测试固件中、我将使用模块 A、B 和 C 的 ADC 通道。它们具有相同的配置、包括相同的 SOC 触发源、但我意识到来自模块 A 的至少两个通道无法正常工作。

在我看来、通道 A2和 A2在各自的寄存器中并没有做任何采样、转换或锁存结果、但具有相同配置的通道 A1也还好。 我从 ADC 模块 B 和 C 检查的其他几个通道也正常工作。

我已经调试了一段时间、但仍然不知道这两个通道为什么不工作。

由于此芯片具有相对较新的架构、您能提供任何提示或指出可能阻止其正常运行的任何内容吗? 在外设配置或开发控制卡方面、我需要仔细检查或确认的任何内容吗?

谢谢!

Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的固件支持100引脚封装、但 TI 控制卡使用120引脚封装。 如果我们的固件需要配置或更改任何内容以与 TI 控制卡上的120引脚封装兼容、假设这可能是 ADC 通道 A3无法与我们固件协同工作的原因。

    我如何理解该表(从数据表中)

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试使用的模拟输入(ADC A3)在 controlCARD 引脚分配中用红色圈出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TI 的某个人能够提供一些反馈或加以澄清、我将不胜感激。 我们正处于这一问题所造成的紧急状况。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我目前正在查看该主题、请期待我尽快做出回应。

    感谢您的耐心。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请选择固件中的120引脚封装来测试控制卡。 如果您在固件中使用100引脚封装、它将无法正常工作。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    感谢您的重播。 您能 告诉我在哪里或如何在固件中进行选择吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    转到工程属性、然后在 CCS Build ... SysConfig... 其他

    请参阅下面的屏幕截图进行参考。

    或 在通用文本编辑器中打开 SysConfig 并查看 其中的软件包。 它将位于顶部5/6行中。

    以供参考。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    这是一个非常有用的提示。 我想问一下您使用的是哪个版本的 CCS。 我使用 v12.8.1.00005、并且在"Build"下未看到 SysConfig 选项。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我有 CCS12.7

    [报价 userid="574538" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450353/tmdscncd28p55x-adc-channel-a2-and-a3-not-working/5565215 #5565215"]

    或 在通用文本编辑器中打开 SysConfig 并查看 其中的软件包。 它将位于顶部5/6行中。

    以供参考。

    [报价]

    你能试一下吗?

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    我在计算机上同时安装了 CCS v12.4和 CCS v12.8、但是我在 Build (与这两个版本都不同时实现)下未看到"SysConfig"选项。 我有两个跟进问题:

    1.我需要安装任何插件才能在 CCS 中看到该插件吗?

    2. 如果我在 CCS 上看不到我在哪里可以直接访问'sysconfig'(即文件目录)?

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1. 我需要安装任何加载项才能在 CCS 中看到它吗?[/QUOT]

    我不确定这一点。 我想您不必进行任何额外的安装。

    2.  如果我在 CCS 上没有看到"sysconfig"(即文件目录)、我可以在哪里直接访问它?[/QUOT]

    项目下是否有 SysConfig 文件? 如果是这样、右键单击它并 使用通用文本编辑器打开、然后查看 其中的文件包。

    谢谢!

    Susmitha

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    我的工程下没有 SysConfig 文件。 我在整个项目目录下进行了全局搜索、但未找到任何 SysConfig 文件。 过去15年来、我和我的同事一直在使用 TI C2000 MCU 和 CCS。 我们从未有 SysConfig、也从未需要处理 SysConfig 文件、因此我们渴望在此学习新知识、并尽快解决我们的问题。

    请教育我们  

    1.如何生成 SysConfig 文件?

    2.配置内容的格式是什么?

    3.固件项目通常位于何处?

    4.如果我收到其他人的配置文件,我应该把它放在哪里?

    5.另外、为什么我们无法在 CCS 中看到"Build"下的"Sysconfig"文件? (我使用了 v6。 v8, v10, v12.4, v12.8,但我从未见过它)

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将安排 SysConfig 专家、从这里进一步提供帮助。

    谢谢!

    Susmitha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请查看有关 SysConfig 的详细信息、以及我们如何将 syscfg 文件集成到非 SysConfig 工程。

    TI SYSCFG 页面 - SysConfig IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    支持的 E2E 线程- (4)[常见问题解答]如何将 SysConfig 支持(Pinmux 和外设初始化)添加到现有的 driverlib 项目? - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aswin。