This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为 F28388D 提供 OpenOCD 支持

Guru**** 2538430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447459/tms320f28388d-openocd-support-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我想为 F28388D 添加 OpenOCD 支持。
我的目标是使用 openOCD 作为服务器、通过 CCS (或 Eclipse)从主机 PC 进行远程访问。

我应该怎么做才能添加此支持 ? 我想我需要一些有关 TAP 控制器的文档。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Medhi:

    您需要签订 NDA 才能获得此信息。 您是否已经和 TI 的 FAE 建立了关系? 您需要与 FAE 合作才能签订 NDA。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我想我的团队可以设法达成 NDA。
    我的问题更具技术性。 如果我们了解到这些信息、他们实施 f28388D OpenOCD 支持会很容易吗。
      实施此支持的阶段是什么?   您认为这可能需要多长时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    请允许我花几天时间将您与 FAE 联系起来。

    我认为这不容易。 最近、一个专注于制作 JTAG 编程器的团队花了几周时间为我们的一款器件创建了 JTAG 编程器。  

    我认为这真的是我能提供的唯一有用的信息。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    非常感谢您的帮助。  
    您能给我们联系一下这个团队吗? 我们有一些具体的技术问题。
    这种 OpenOCD 支持对我们非常重要。 我们所做的硬件架构选择与本主题直接相关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Medhi、

    开发该解决方案的公司是: https://www.ertec.com/Articles/en/60/Aboutertec/Show.aspx

    我不知道他们愿意分享多少,但我猜他们可能愿意做一些合同工作。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    非常感谢您的帮助。
    我们会联系他们、同时也会 等待  FAE 联系我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我是 Thales WW AM、我们与 Thales Six 签署了一份活跃的 Master NDA、因此请随时与 Mehdi 公开分享。

    谢谢

    Anass

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    我需要 FAE 以提供支持、以防更改 NDA 信息等  

    您的处置信息

    BR

    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟了、我已经与 Carlo 分享了相关文件、我会让他转发给您。