This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M + BOOSTXL-3PHGANINV 的调试问题

Guru**** 2619665 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452032/launchxl-f28069m-debug-issue-with-launchxl-f28069m-boostxl-3phganinv

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV

工具与软件:

尊敬的 TI  支持团队:

我目前使用的是与 BOOSTXL-3PhGanInv 模块配对的 LAUNCHXL-F28069M、但我会遇到经常出现的问题。 有时、在电机识别期间或启动电机时、我会收到以下错误:

C28xx: Error: (Error -1041 @ 0xFFFFFF6A) The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation. (Emulation package 20.0.0.3178) C28xx: Trouble Halting Target CPU: (Error -150 @ 0x0) One of the FTDI driver functions used during configuration returned an invalid status or an error. (Emulation package 20.0.0.3178) C28xx: Unable to determine target status after 20 attempts C28xx: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting. There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory. It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging.

我已按如下方式配置硬件:

  • JP1和 JP2 :测试了打开和关闭的配置。
  • S1开关 :已使用 H H H  L H H 配置进行测试。
  • JP7 :已关闭。
  • JP6 :打开。
  • 电源 : LAUNCHXL-F28069M 由 BOOSTXL-3PhGanInv 通过 J5 (在 BOOSTXL 上关闭)供电。

此外、我运行 dbgjtag 连接测试、结果确认通信和 JTAG 完整性成功。 以下是相关的报告摘要:

-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR and DR]----- JTAG IR Integrity scan-test: Passed. JTAG DR Integrity scan-test: Passed. All values scanned correctly.

我已经按照中所述的硬件和软件配置步骤进行了操作  SLUUBP1A  开发人员指南。 这两种情况下均会出现问题  Code Composer Studio (CCS)   InstaSPIN Universal GUI .

您能否提供有关此问题的可能解决方案的建议?

感谢您的支持。

此致、
Marco Lasagni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看这个应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会看看该应用手册并进行评估。 查看完成后、我会给您回复。 感谢您的分享、Ben!

    Marco Lasagni