This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:默认 CCS 变量值和地址日志

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446723/tms320f28p659dk-q1-default-ccs-variable-value-and-address-logs

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

CCS 工具是否具有 CCS 变量值和地址的任何默认日志记录设置? 格式显示

要求:必须 在10ms dt 内持续记录其中一个软件变量。

此致

Hariram C

高级工程师  

Tata Elxsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariram:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/808428/ccs-gui-composer-data-logging

    此主题可能会对您有所帮助。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reyan:

    1. 在 我们的自动化测试中,使用 DSS 脚本一次读取数组数据,使用以下脚本

    函数 readDataArrayCommandHandler (session、command){
       /*从内存中读取多个值。 */

       var 值= new Array();

       请尝试{      
           值= session.memory.ReadData (command.page、command.address、command.typeSize、command.numValues、!command.signed);
       }捕获(err){
           返回{"status":"fail"、"message":""+ err};                   
       }       

       返回{"status":"OK"、"value":values.join ("、")};

      更新速率为30ms 时读取一个数据、如果就绪、则一次读取50000个数据、更新时间为1秒、

    我们的要求是以10ms 的更新速率批量读取所有数据。

    您能不能就此提供支持吗? 尽快

                                    (或)

    2.如果可能的话 仅10个数据 当时分布在存储器(0到50000地址)中。

    示例:第一个数据地址 @ 1

            第二个数据地址 @ 25000

            第3个数据地址 @ 50000

    不是读取 alll 50000地址读取3个数据值、是否有办法在 一次读取时只读取3个地址(125025005000)?

    此致

    Hariram C

    高级工程师  

    Tata Elxsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reyan:

    请为上述问题提供解决方案。 尽快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariram:

    我将联系我们的 DSS 专家。 很抱歉、上星期、星期三至星期五我不在办公室。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    还可以

    是否有任何有关此问题的更新? 请支持我们

    此致

    Hariram C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariram:

    由于 JTAG 吞吐量的硬件限制、它的速度可能不足以导出您请求的大量数据。  

    正如您所提到的,读取3个数据值可以正常工作,但需要3个单独的提取来调用 ReadData()。

    此致!

    Ryan Ma