This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:与 EMIF 总线访问 SRAM 外设有关的相关问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451658/tms320f28p650dk-related-issues-regarding-the-emif-bus-accessing-sram-peripherals

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

问题1:两个 SRAM 连接到 EMIF 总线。 在主循环中访问 SRAM-1、在中断中访问 SRAM-2。 如果在 SRAM-1和 SRAM-2的读取和写入操作期间在进入中断后立即访问中断被触发、那么 EMIF 总线如何操作?

问题2:DMA 用于运行 SRAM-1、这个过程需要相对较长的时间。 在此过程中、当在中断范围内访问 SRAM-2时、EMIF 总线如何运行?