This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28335、AM2431

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2431, TMS320F28335, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445617/tms320f28388d-tms320f28335-am2431

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:AM2431TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我想请您提供建议。 我正在设计一张可能有 AM2431的卡。 TMS320F28335或 TMS320F28388D

IC、

我想知道应该购买哪种 JTAG 仿真器、这样我就可以对全部三个 IC 电路板进行编程和调试。

我想购买 成本非常低的 XDS100V2。   它是否能够在所有三个 IC 上运行? 或者我应该购买更新的高级版本吗?  

我也计划使用64位 CCS 更新版本。

谢谢、此致

Vijay Bansal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花几天时间给您回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉出现此延迟、您仍然遇到此问题?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此有一些建议、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="316859" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445617/tms320f28388d-tms320f28335-am2431 "]

    我想购买 成本非常低的 XDS100V2。   它是否能够在所有三个 IC 上运行? 或者我应该购买更新的高级版本吗?  

    [报价]

    我强烈建议将 XDS110用于所有这些器件。

    此致、

    Ben Collier