This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:在汇编中创建数组

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452302/tms320f28388s-creating-an-array-in-assembly

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

               阅读汇编语言工具用户指南(spru513y)、似乎必须通过为每个元素指定值或通过.usect 语句声明数组。  但是否有方法可以在结构体中声明数组?

谢谢!

据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    我将这篇文章重新路由至我们的编译器团队、以便对此问题进行评论。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在 C 头文件的结构中声明该数组。  然后在 C 源文件中定义该结构的一个或多个实例。 请搜索 C28x 汇编工具手册 中标题为" 与汇编源共享 C/C++头文件"的章节、了解如何从汇编中引用该结构实例中的字段。

    谢谢。此致、

    -George.