This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT IP 内核内部连接

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451947/tms320f28p650dk-ethercat-ip-core-internal-connection

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

 我正在与我的客户测试 PDI 演示。 我们想知道 EtherCAT IP 内核与 MCU GPIO 引脚之间的内部连接。

请参阅"EtherCAT IP 方框图"和引脚配置在"PDI_HAL_TEST_APP"演示中、我们创建了连接列表。

连接列表:

时钟 GPIO_85_ESC_TX0_CLK
GPIO_77_ESC_RX0_CLK
PDI GPIO_0_ESC_GPI0
GPIO_8_ESC_GPO0
自动转发器 P0 GPIO_76_ESC_PHY_RESETN
GPIO_87_ESC_TX0_DATA0
GPIO_88_ESC_TX0_DATA1
GPIO_89_ESC_TX0_DATA2
GPIO_90_ESC_TX0_DATA3
GPIO_80_ESC_RX0_DATA0
GPIO_28_ESC_RX0_DATA1
GPIO_29_ESC_RX0_DATA2
GPIO_83_ESC_RX0_DATA3
GPIO_56_ESC_TX0_ENA
GPIO_78_ESC_RX0_DV
GPIO_26_ESC_RX0_ERR
GPIO_86_ESC_PHY0_LINKSTATUS
GPIO_58_ESC_LED_LINK0_ACTIVE
PHY 管理 GPIO_62_ESC_MDIO_CLK
GPIO_27_ESC_MDIO_DATA
复位控制器
分布式时钟 GPIO_34_ESC_SYNC0
GPIO_35_ESC_SYNC1
GPIO_60_ESC_LATCH0
GPIO_51_ESC_LATCH1
EEPROM 接口 GPIO_40_ESC_I2C_SDA
GPIO_30_ESC_I2C_SCL
状态指示器 GPIO_33_ESC_LED_ERR
GPIO_61_ESC_LED_run

业务部门能否进行检查?

谢谢。
LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我不明白您的问题。

    通过查看我们的 EVM 原理图(ECAT/PHY 页面)和/或我们的软件示例配置、可以了解 EtherCAT 的 GPIO 用法。 我相信 SysConfig 工具也可以轻松地显示 ESC 相关信号。

    此致!

    Kevin